This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:LM51772 GUI 建议将固件更新到4.1.0.1、但似乎没有执行任何操作且无法在线找到 SDK 文件

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772, LM51772EVM-HP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1432072/usb2any-lm51772-gui-recommends-me-to-update-firmware-to-4-1-0-1-but-doesn-t-seem-to-do-anything-and-unable-to-find-sdk-file-online

器件型号:USB2ANY
《主题:LM51772EVM-HP》(文献编号:LM51772)中讨论的其他器件

工具与软件:

我使用了 ATM、我随 LM51772EVM-HP 订购了 USB2ANY、因此我可以直接测试我的用例、而无需设计原型。
我试图连接一切,但 USB2ANY 需要固件更新到4.1.0.1和 GUI 软件(网站和桌面软件)似乎没有做任何事情,或它在我接受更新时,即使有或没有按住 BSL 按钮(我尝试了很多不同的方式).
我想去手动更新路线,但我在网站/产品页面上找不到任何更新文件等
我尝试了很多选择,我不会重写所有。
我只想让一个可以正常工作的 USB2ANY 器件与  LM51772EVM-HP 通信、以便最终完成我计划的工作。

我知道这是一个评估模块/板、但将大量资金投入到这些器件中、最终无法使其工作(几乎)首先尝试或使用一个包含易于访问的文件的简单刷写工具来更新工具有点笑话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道是否为同一个演示板购买 USB2ANY、因此我想得到您的回复。  另外、我希望获取 Altium 原理图和 PCB 文件(如果有)。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    很抱歉给您带来不便。 我将该主题重新分配给了 USB2ANY 支持团队。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI 确实使用简单的命令行固件更新实用程序。 图片中显示为红色的输出是该命令行实用程序的输出。 这似乎表明更新过程半途而废。  

    您可以尝试从命令行运行它、查看是否存在某种不寻常的交互来消除几层软件。  

    命令行实用程序位于: C:\Users\YourWindowsUserID\guicomposer\runtime\gcruntime.v12\runtime\deskdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\bsl 中

    可执行文件位于 Win32目录内。 它接受一个命令行参数、此参数是用于固件更新的脚本。 USB2ANY 专门使用预封装脚本和5xx_USB 目录中的其他文件。 唯一棘手的部分是包含 script.txt 的令牌在 第9行中被以编程方式替换、而不是 txt 文件的实际名称。 我已附加了 script.txt、其令牌已替换为 USB2ANY_2_8_2_0.txt。 请将其放入  

    C:\Users\YourWindowsUserID\guicomposer\runtime\gcruntime.v12\runtime\deskdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\bsl\5xx_usb\目录。  

    它不是 GUI 要查找的版本、但我认为最好尝试使用已知版本对固件版本进行编程。 我不使用 LM51772器件、也无权使用其中一个器件、因此我建议使用我熟悉的器件。  

    在我们证明该过程有效后、我们可以调整内容并尝试使用 GUI 所需的固件版本进行更新。  

    因此、如果您可以打开  C:\Users\YourWindowsUserID\guicomposer\runtime\gcruntime.v12\runtime\deskdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\bsl\Win32中的命令窗口

    并运行  

    bsl-scripter.exe "C:\Users\YourWindowsUserID\guicomposer\runtime\gcruntime.v12\runtime\deskdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\bsl\5xx_usb\script.txt"

    如果这样可行、我们可以更新 script.txt 并指定 GUI 所需的固件版本。  

    如果这样不起作用、则可能是硬件不良、或者可能是其他一些干扰数据传输的硬件或软件问题。  

    Martin

    e2e.ti.com/.../script.txt