This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA303:IN+和 IN_引脚上的浮动电压

Guru**** 2619825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1432466/ina303-the-floating-voltage-on-in-and-in_-pin

器件型号:INA303

工具与软件:

嗨、团队:

在下面的小节中、将 IN+和 IN-悬空(移除 R76和 R80)、通过万用表在这2个引脚上测量1.8V 接地电压、即在 R76的左侧和 R80的左侧测量。

是否正常? 您能帮助说明一下出现1.8V 电压的原因吗?

BRS、

Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入引脚连接到内部电阻网络;请参阅第8.1.2节中的图50。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rannie、您好!  

    感谢您发帖。  

    我想知道您希望在分流电阻器上看到的最大感应电压是多少。  

    在移除这些电阻器之前、电容器可能会存储该电压。  

    组装这些电阻器后、器件的性能是否符合预期?

    此致、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、在没有电阻器的情况下对其进行了测试。 R76和 R80未组装。

    我将让 CTM 检查这两点的波形、并向您提供反馈。

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rannie:  

    我还想知道您的基准电压是多少。

    此致、  

    Joe