This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:REF 引脚电压异常

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: BP-AM2BLDCSERVO, INA241A, AMC1035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1432262/ina241a-ref-pin-voltage-abnormal

器件型号:INA241A
主题中讨论的其他器件:BP-AM2BLDCSERVO、、 AMC1035

工具与软件:

您好!

 我正在使用 BP-AM2BLDCSERVO E2电路板、该电路板将 INA241A 用于电机相位。

REF 引脚通过电阻分压器(51k 欧姆和49.9k 欧姆)使用2.5V 输出、因此理论上 REF 电压应约为1.25V。 但测量的电压仅为0.17V。

2.5V 可以正常输出。

我按如下方式附加了原理图。 您能支持这个问题吗?

此致、

Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REF 引脚连接到内部电阻器网络、因此其输入电流将对电阻分压器施加负载。

    如果需要使基准电压减半、请将一个 REF 引脚连接到基准电压、另一个引脚接地(请参阅第8.4.3.3节)。 如果您需要另一个电压、则必须使用运算放大器缓冲分压后的电压(请参阅第8.4.3.4节)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据图8-8、我将使用电阻分压器作为基准。 但数据表不建议 R1和 R2的电阻值。

    我发现没有输入电压时、REF 引脚电压为0.17V、没有输入电压时、REF 引脚电压为0.8V。

    这是正常行为吗? 如果我只需要 VS 的一半电压、您可以为 R1和 R2推荐电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图8-8只能用于差分输出信号。 在这种情况下、R1和 R2的值无关紧要、因为 ADC+信号不是相对于 GND 解释的、而是相对于 ADC−电压的任何值。

    您的电路需要一个单端信号、因此您必须使用图8-9。 (由于运算放大器的高输入阻抗、R1和 R2的值无关紧要。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    基准引脚围绕20µA 进行拉电流、并且随着输入电流约为- 10µA 而变化。  如果您对所有 INA241使用相同的 Vref 分频器、这些分频器都会解释压降。  如果您不希望电压大幅下降、我会将较小的电阻器(小得多)的幅度置于1k 以下。  或者、您可以添加缓冲器、如数据表中详述的那样。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens、Javier、

       感谢您的答复。 让我澄清一下:

    1.差分输出不使用单端。  

    Vref 分压器不共享、每个 INA241在每个 AMC1035 REFOUT 引脚上都有自己的电阻分压器。

    我将尝试使用较小的电阻分压器、看看是否有帮助。

    我想向您确认 REF 引脚电压为0.17V 不带 输入电压(没有电流流过分流电阻器)和0.8V 输入电压(流过分流电阻器的电流)。 这是正常行为吗?

    此致、

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部电阻器网络将输入端连接到 REF 引脚、因此 REF 电压的变化确实是可能的。 只要差分输出电压正确、这就不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 差分输出使用非单端输出。  [报价]

    即使采用差分增益、您也需要确保 Vref 变化不足以导致输出出错。  例如、如果您尝试测量负电压、则会将输出电压限制为0.17V、该值可能会随着我提到的 Vref 输入双相电流随输入的变化而变化。  我表示输入电流、但我确实是指器件的输入电压、即通过分流器的电流。