This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2192:断电情况下的绝对最大额定值

Guru**** 2767725 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2192, OPA4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1432748/opa2192-absolute-maximum-ratings-in-power-down-situation

器件型号:OPA2192
主题中讨论的其他器件: OPA4192

工具与软件:

你好。
这是来自韩国的 Kwonjoon Lee。

我想询问一下 OPA2192 (或 OPA4192)断电时的绝对最大额定值。

(详细情况)

1.在我的断电情况下,
  OPA2192的正输入放电非常缓慢(由于输入端具有大的电容器和电阻器)、但是
  OPA2192的正电源(V+)放电速度更快。

(问题)

1、有上述情况,
  我想问一下、断电情况是否违反了绝对最大额定值、并且正输入应在正电源放电之前放电。

2.个人意见,
  我认为、在这种情况下、正输入端的剩余电荷会通过电源钳位二极管(位于正输入和正电源之间)放电
  正电源的电压低于正输入的电压。

  我想问如果放电电流(通过电源钳位二极管)低于10mA、是否没有问题。   

此致、
李原俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是对的。 OPAx192具有内部钳位二极管、但如果二极管电流有可能达到10 mA、则应添加外部二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了外部肖特基二极管之外、这里还可以使用尺寸合适的串联输入电阻器、将电流限制在10 mA 或更低水平。