This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA541:当输出10A 时、最小输出电压是多少?

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1433095/opa541-when-it-outputs-10a-what-s-the-minimum-output-voltage

器件型号:OPA541

工具与软件:

您好!

我想问一下、当它输出10A 时、最小输出电压是多少? 峰值可以保持多长时间?

非常感谢!

祝您度过美好的一天!

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关输出电压摆幅、请参阅图4:

    SOA 如图11所示:

    要保持在具有10A 电流的 SOA 内、您可能需要冷却。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jenny、

    我同意克莱门斯的观点。  我还建议通读 数据表中有关散热的部分。  相关文档在计算总功率/热量以及解释规格时也非常有用:  功率放大器应力和功率处理限制 以及 散热 。

    此致、艺术