This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA817:OPA817

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA817
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1432996/opa817-opa817

器件型号:OPA817

工具与软件:

您好、我已经阅读了答案并查看了数据表、但我仍然对 opa817中的 PD 引脚有疑问。

我查看表7.5、了解到我需要向 PD 引脚施加5V 电压才能启用运算放大器。 但是、该表表明、运算放大器在关断模式下消耗的电流更多(PD 引脚上的电流低于2V)。 因此、当 PD 引脚电压低于2V (这表明运算放大器有源电压)时、电流消耗较高。

数据表的这一部分也是错误的? 因为我在论坛上读到、数据表中的表6.1有错误。

那么、我应该如何设置 PD 引脚以启用运算放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这仅指定流入或流出 PD 引脚的电流。 由于内部上拉电阻器的原因、低电压时的电流较高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、太完美了、我没有正确阅读它。 那么、要启用运算放大器、我将 PD 连接到 Vs。但如果我将 PD 引脚悬空、运算放大器也会激活、对吧?

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Federico、

    OPA817有一个内部上拉电阻器、2MOhms。  该电阻器允许您悬空 PD 输入。

    请注意、Vs+= 5V 为3V 或更低时的禁用阈值、因此在调试时、您应确认放大器已开启并使用正确的静态电流运行。  尽管不太可能、但浮动电压的绝对值低于严格电压。

    简而言之、您可以使 PD 条引脚悬空。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。