This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:连续灌电流和拉电流能力

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1433030/tlv9062-continuous-current-sinking-and-sourcing-capability

器件型号:TLV9062

工具与软件:

团队成员、您好!

我在寻找  TLV9062SIYCKR 的持续灌电流和拉电流能力。 假设这与50mA 的短路电流能力相同、我是正确的吗?

谢谢!

Austin Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值不允许短接多个输出。

    并且您不希望在正常操作期间使输出短路。 可输出的电流取决于输出电压范围;请参阅图5-10:

    您要尝试解决的实际问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    不,不一样。 对于电流驱动、运算放大器应设置输出电压。 在短路电流中、短路会设置电压。