This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:最大绝对问题

Guru**** 1821540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1433100/amc1311-absolute-max-question

器件型号:AMC1311

工具与软件:

您好!

我正在使用 AMC1311B、并在输入端施加2V 的电压、因此可以关闭 IC 的电源。 在数据表中、我看到我不能将 VCC + 0.5V 以上的电压放在输入端。 当我通过串联电阻器消耗的电压低于10mA 时、是否可以在输入端放置2V (当 VCC = 0时)?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个串联电阻器确实可以将电流限制在安全值。

    请注意、流入 VDD1的电流会为任何去耦电容器充电、并且可以(部分)为连接到 VDD1的所有器件上电。