This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA310A-Q1:根据数据表模拟双向测量设置不起作用

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: INA301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1432854/ina310a-q1-tina-ti-simulation-of-bidirectional-measurement-setup-as-per-datasheet-does-not-work

器件型号:INA310A-Q1
Thread 中讨论的其他器件:INA301

工具与软件:

尊敬的所有人:

我根据数据表设置了双向电流测量仿真、图7-6。 但是、仿真不起作用。 然而、当仅连接一个 INA301时、此器件运行正常。  

我使用了本主题中的仿真模型: INA310A:INA310A 的 TINA-TI 模型-放大器论坛-放大器- TI E2E 支持论坛

仿真模型有问题吗?

仿真参数:电流在-4000至4000安培范围内为三角波。 分流器为 µOhm Ω。 使用 INA301B5 (增益为500) 时、这应该会产生-2..2伏的电压摆幅。  

此致、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dang、屏幕截图错误。 我打算发布此图片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我认为此处的问题在于您如何设置负载线路。 INA310的有效共模范围为-4V 至110V。 按照您对其进行设置的方式、我们将实现 固定电阻和可变电压、并且需要 IR 来设置负载电流、这意味着您的电压设置为+/-400V 的高/低电平。 在高侧、由于分流器几乎没有损失电压、因此这实际上是器件的共模、并通过此设置超出建议的工作范围。

    我使用具有恒定 Vcm 的负载电流设置重新创建了电路、这些东西看起来很有序。 如果您想看一下我的设置、我为其附上了一份副本、但转到这种设置方式应该可行:

    e2e.ti.com/.../INA310-Bidirectional.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus、

    是的、当然、您是对的。 这样我的问题就得到了解决。 我刚刚将负载电阻器移动到高电位、并因此将电路转换为低侧测量。 现在它运行得非常完美。 再次感谢、我完全错过了。

    此致

    John