This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2426:测量 TLE2426输出电压时出现问题

Guru**** 2862730 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1431927/tle2426-problems-with-measuring-tle2426-output-voltage

器件型号:TLE2426

工具与软件:

大家好!  

我是一个绝对新手,所以道歉,如果这不是正确的论坛,或者如果问题太简单/愚蠢。

我正在尝试复制出版物 https://doi.org/10.1523/ENEURO.0250-17.2017中的电路。  

首先、使用桶形插孔连接18V 电源、TLE2426在顶部蓝色电源轨中创建虚拟接地。  

根据我的理解、如果使用右下角的绿色测试电缆、我应该能够测量以下数据:

18V、从底部蓝色电源轨到底部红色电源轨。

从底部红色到顶部蓝色电源轨的电压为9V。

从底部蓝色电源轨到底部蓝色电源轨的电压为-9V。  

但是、当我尝试通过 TLE2426输出轨(虚拟接地)进行测量时、电压表上的读数无法达到我预期的结果。 再经过、它每2秒跳一次、达到大约100mV、然后返回到基线(这看起来过于常规、我已经将其测量为非常恒定的0.5Hz)。  

我已经尝试复制整个电路(C1和 C2如下图所示)、但现在删除了图像中的电容器。 不管怎样、问题仍然存在。  

我在做什么错?

提前感谢、如果此论坛不正确、再次表示抱歉。  

此致!

ALE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    输出电流是否过高而使 TLE2426过热(芯片是否感觉很热?)? 是否会在多个样本上发生这种情况?

    尝试拆下引脚1导线并再次测量电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、感谢您的帮助。

    是的、它会变得很热、因此电流必须过高。 如果我在连接到引脚3的连接上添加一个电阻器、电压会停止跳跃。 但是、虚拟接地轨和底部正电源轨之间的电压仍然是18V。 对于芯片的工作原理、我有什么不了解的地方吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、实际上、如果我将电阻器放置在引脚2和3中(来自相应的电源轨)、那么我将获得正确的读数。 谢谢你,罗恩! 我只需要算出正确的电阻器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alejandro

    TLE2426的工作原理是这样的。 IN 和公共是电源引脚。  不要添加电阻器。   

    首先让它在空载的情况下正常工作。 然后找出应用所需的 OUT 电流。 届时、我们可以制定一个解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、感谢您的澄清。 我只连接到了顶轨、没有任何东西与它连接。 但芯片过热。  

    如果我移除引脚1导线、则该导线也会过热、并且我没有获得恒定电压读数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alejandro

    如果我移除引脚1导线、它也会过热、而且我没有得到恒定电压读数

     

    似乎器件现在已损坏。 您是否有新芯片可供再次使用?