This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339:LM339DR

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM339, LM339B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1433513/lm339-lm339dr

器件型号:LM339

工具与软件:

您好!

产品编码 LM339DR 出现问题。 在相同条件下执行的测试将得出不同的结果。 随附测试文档。  可能是什么原因?

e2e.ti.com/.../ORBI_0703_TECH-_2800_2_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Cagri、

    符号的改变是正常的。 许多器件范围的 PCN 宣布了此变更。

    您能否共享 LM339器件引脚波形?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cargi、

    我在讨论右侧的样本。 左侧看起来不正确。 开关 可能 有效 很多 有几十年的历史。 我没有那么回事。 哪个样片无法按预期工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    产品编码 LM339 DNWYHQG G4可提供更平滑的结果。 总谐波失真更平滑。 测试是通过更改电路中的集成电路来完成的、没有区别。 我们正在努力了解这种情况的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cagri,

    [报价 userid="494426" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1433513/lm339-lm339dr/5497243 #5497243"]产品编码 LM339 DNWYHQG G4可提供更流畅的结果。 [报价]

    我懂了。  我的剩余问题是 DNWYHQS 非常旧、还是它不是 TI 器件。  如果不是 TI、那么这很容易造成重大的性能差异。 如果非常旧、差异仍然不明显。  

    至于在未来获得更好的性能、我在下面看到了一些选择。

    1)查找更多以字母开头的日期代码,我不知道如何做。 TI 不会开发这种工具。

    2)盲目尝试替代选项、如 LM339B

    3) 3)调试右侧的 LM339为什么不能按所需运行。 我需要波形和原理图才能开始它。