This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296A-Q1:INA296A2QDDFRQ1

Guru**** 2383960 points
Other Parts Discussed in Thread: INA296A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1433743/ina296a-q1-ina296a2qddfrq1

器件型号:INA296A-Q1

工具与软件:

我有疑问。 我们将在 INA296A2QDDFRQ1产品中将 VREF 电压固定为2.5V。 我们计划使用 DCDC 降压5V 输出电压来运行2.5V (10K 电压分配)。 在本例中、我可以像数据表一样连接它吗?

VCC = 5V 10K 电阻器连接到 REF2和 REF1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队

    客户希望在双向系统中将设置为0V~5V (Vs)、并将基准电压设置为2.5V。

    请推荐并查看原理图。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10k 电阻器将由电阻器通过内部电阻器网络加载、因此这不起作用。  REF 引脚必须连接到低阻抗电压基准。

    INA296A-Q1具有两个带有分压器的 REF 引脚、可用于此类应用。 将一个 REF 连接到 VCC、另一个连接到 GND。 (内部电阻器可能比外部电阻器更好地匹配。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    
    是否可以反映这部分?
    
    VCC= 4.4.
    REF1连接到 VCC、REF2连接到 GND。
    
    在这种情况下、基准电压固定为2.5V。
    
    即、当分流电阻为1m Ω 时。
    
    1M Ω*-20A (充电)* 20 (增益)+2.5 (REF)= 2.1V。
    
    1M 欧姆* 20A)(放电)* 20 (增益)+ 2.5 (REF)= 2.9V。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该原理图看起来正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意。