This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1100:一施加交流电压、AMC1100便会损坏。

Guru**** 2925200 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, AMC1100, AMC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1431557/amc1100-as-soon-ac-voltage-is-applied-amc1100-got-damaged

器件型号:AMC1100
主题中讨论的其他器件:AMC1301、、 AMC3301

工具与软件:

您好、TI 支持团队:

我将使用 AMC3100DUBR IC 检测通过从交流连接的负载的电流。 我的电路附加了这条消息。  

1.我使用数据表中提到的电流滴管电路产生+5V 电源。  

2.我接了一个5米欧的电阻,并把它和电路连接起来。  

一旦我将来自交流电源的110V 电源作为该电路的输入接通、电路就会发生偏斜、引脚2和引脚3损坏。 我查看了有关此问题的另一篇文章、发现此问题可能是绝对电压差。  电压额定值为 VDD1+0.5 ,但我通过这些电源施加的电压从110V 开始,这会损坏2个引脚。  

但是、我想使用检测电阻器来检测电流、如果我要使用 AMC11DUBR、您建议使用其他连接方式来完成该工作。  

请查看我的电路、如果有问题、请告诉我。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必须确保输入电压接近 GND1。 如果 GND1连接到负载的接地端、则需要在负载和接地端之间放置分流电阻器。 如果 GND1处于其他某个电压、则必须从某个高于分流电阻器上的电压的电压中生成5V 电压。

    原理图不完整;请准确显示负载的供电情况。 (我猜是同一个交流电源?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是相同的交流电源。 我使用相同的 GND、因为输入直接连接到电机。 因此、电机电流将与输入电流相同。  

    我看到了 TIDA-0555、它需要+5V 和-5V 电压。 这将增加设计成本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在论坛上发现、我们可以使用单个+5V 电压来保护两个输入引脚、但随后用于 AMC1301。 我想看看我们是否可以对 AMC1100使用相同的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需在 GND1和负载之间放置分流电阻器、即 VINN = GND1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VINP 和 VINN 两个引脚的电压仍然相同、这会超过绝对最大值? 所以,它是如何帮助,我不明白对不起。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammad:

    建议将 VINN = GND1 = SHUNT-、然后将 VINP 连接到 SHUNT+、以便差分输入测量分流电阻器上的电压。  

    GND1和 GND2之间的电压称为工作电压、可测量高达几百伏的电位。  

    正如 Clemens 所说、如果不提供您正在设计的实际原理图、就很难理解确切问题。  

    如果在衍生电源时遇到问题、建议考虑使用具有集成直流/直流转换器的 AMC3301。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看我连接的连接、如果您可以仔细检查我 是否做了相同的操作、或者我是否出错、因为这会将 IC 吹出、因为 GND 相同、并且 IC 引脚观察到的电压高于绝对最大额定值 。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您给我们建议用分流器短接 GND1、请记住我的 GND1还连接了主交流电源、后者将为 AMC1100生成+5V 电压以供运行、因此如果我写下我的理解、那就是我的+5V 的 GND1将连接到 AMC1100的 GND1、然后再连接分流器-。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammad:

    这是正确的、您的电源必须以输入电压为基准。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,亚历山大,我实施这和我的 IC 再次被吹。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammad:

    由于您无法共享实际的原理图和布局、因此很难诊断哪个网络导致了问题。  

    我建议查阅此常见问题解答以获取帮助: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1164993/faq-isolated-data-converter-collateral-overview

    我还建议考虑使用集成了直流/直流转换器的 AMC3301器件来简化您的设计。