This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA892:偏置电压下降

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA892, OPA847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1433941/opa892-bias-voltage-dropping-out

器件型号:OPA892
主题中讨论的其他器件: OPA847

工具与软件:

我将使用 OAP 89作为高增益跨阻放大器(带0.3pf 反馈电容的50k 欧姆跨阻增益)、但在偏置放大器时会遇到一些问题。

为了对其进行偏置、我使用通过  类似的 LT3045和 LT3094电压稳压器生产的+12/-12V 电源。 这样做是为了创建应用所需的低噪声电源。  

但在为放大器供电时、电源电压没有达到所需的电压、波动较大。 放大器反相输入端的电压上升至约3V  

无论是否在输出端连接50欧姆负载、以及是否将光电二极管连接到反相输入、都会发生这种行为。  

这是 电路的简单原理图。 反馈电容值源自 TI 提供的 TIA calc 电子表格、基于光电二极管中的寄生电容。  

作为一名没有任何电子工程背景的大学学生,我正在努力诊断问题,可能不知道一些非常简单的概念和步骤使用。 我有一些问题  

1) 1) OPA 829还适用于 TIA 应用吗?  

2)它甚至可以支持这样的高增益  

3) 3)重复来自同相输入的反馈电阻和电容值是否是好的做法、或者这是否会导致任何问题?

4) 4)如果我不想使用失调电压归零功能、可以将这些引脚悬空还是将它们连接到某个位置?  

提前感谢您的帮助任何尝试的事情的建议将非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    由于您在使用外部稳压器、因此我认为您应该检查它是否正常工作、即使在将其连接到 TIA 系统之前也是如此。 完成检查后、我建议您为电源引脚使用去耦电容器。 您 ‑μF‑μF 器件数据表中的布局部分、其中建议使用:"在每个电源引脚上使用6.8 μ F 钽电容器与0.1 μ F 陶瓷电容器并联"。

    我认为不需要运算放大器同相端子的 RC 网络、您可以将其直接连接到 GND。 50k 电阻只会使系统增加热噪声。

    1) 1)是的、OPA892适用于 TIA 应用。

    2) 2)是的、它可以支持如此高的增益。  

    4) 4)根据数据表、我认为您可以将引脚1和8保持悬空。 您可以看到下面的参考图像-

    如果您想了解有关 TIA 的更多信息、可以查看我们最近开发的工具:  Analog Circuit Design Studio。  您可以从下拉列表中选择多个器件、也可以在建议的运算放大器模式下使用该工具。 如果电路有任何问题、则会在右下方的"建议"选项卡中进行指示。

    谢谢
    Aditya Gosavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    感谢您的建议以及确认我的设计参数应该适合 OPA892。 我 ‑μF 已‑μF 原理图、包括我原来的帖子中的电源布局、以显示建议的6.8 μ F 钽电容器与每个电源引脚上的0.1 μ F 陶瓷电容器并联。 在这些配置中、0.1uF 电容器尽可能靠近输入引脚放置。  

    发布后、我已将 OPA892替换成了备用 OPA847 (并将电压设定值更改为需要+/-5V)。 稳压器能够按预期驱动这个运算放大器、这也许能够在一定程度上使您相信它们运转正常。  

    我将尝试移除额外的电容器和电阻器、看看这是否有一些变化。 如果 I 悬空引脚1和8或使用10K 电位计连接-Vcc、则问题仍然存在。  

    感谢与设计工作室的链接、我将在那里进行调查、看看是否存在明显的问题。

    此致!

    Oliver