This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4151:请求确认仿真结果和 VICM

Guru**** 2768385 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4151, THS4551, THS4505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1432244/ths4151-request-to-confirm-simulation-results-and-vicm

器件型号:THS4151
Thread 中讨论的其他器件: THS4551THS4505

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 THS4151、并且有确认请求。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

当 VIN_P 输入±2V 且 VIN_N 固定为0V 时
输入电阻为1k Ω、反馈电阻为500 Ω。
VOCM = 1.5V、

输出电压将如下所示。

VOUT_P = 2V@VIN_P=2V
=1V@VIN_P=-2V
VOUT_N = 1V@VIN_P=2V
=2V@VIN_P=-2V

VIN_P 会输入负电压、但电压 VP 会直接施加到+端子
为0.67V~1.33V。

Vn 具有相同的电压、即0.67~1.33V。

TINA TI 仿真运行良好。

另一方面、  

THS4151的共模输入电压范围为(Vs-)+1.5V 至(Vs+)-1.5V。

与单个+5V 电源一起使用时、它变为1.5V 至3.5V。

这是否意味着不能使用、因为它超出了输入电压范围?

e2e.ti.com/.../THS4151-Application-Circuit.TSC

ーーー μ A

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi:

     感谢您提供的所有详细信息和原理图。 您的分析是正确的。 似乎此模型在5V 的单电源下无法正常工作;因为、它应该未提供正确的输出。

     从数据表中可以看出、输出共模电压如图24所示、而不是我们更新的器件、该器件将其列为规格。 对于该器件、单电源电压为5V 的 Vocm 限制在大约0.5V 至2V。 这处于范围内、但似乎会超出输入共模电压。  

     则可以切换到 THS4551等另一器件。 THS4551具有相同的带宽、负轨输入和轨到轨输出。 它可由5V 单电源供电运行、并且噪声和失真非常低。 THS4551具有较低的失调电压、但低于 THS4151的唯一规格是压摆率。  

    e2e.ti.com/.../THS4551-Application-Circuit.TSC

    谢谢!

    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    感谢您的答复。

    我理解。

    正如预期的那样、输入电压(0.67~1.33V)不能满足 THS4505的 VICM (1.5V @ 3.5V~Vcc5V)的要求。

    因此、无法保证运行。

    我将分享这些信息、并考虑将 THS4551作为替代方案。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi:

     是的、是这样。 如果客户有其他问题或疑虑、可以随时重新打开该主题。

    谢谢!

    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    感谢您的答复。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi