This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA323:OPA323的 PSpice 文件未按预期显示结果。

Guru**** 2619835 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1427969/opa323-pspice-file-for-opa323-is-not-showing-results-as-intended

器件型号:OPA323

工具与软件:

你好  

我正在 Cadence 中使用 PSpice .lib 文件作为电路模型、在 III 类补偿系统中使用该模型。我使用该模型本身、但我觉得 pspice 模型文件中有许多多余的代码。
对于以下电路:  


我希望收到这样的响应:


上述响应是具有相位提升的 III 型补偿器的典型响应

我一插入 OPA323模型:


我得到一个非常意外的开环增益和相位图、其中相位和增益都从负值标度开始:


是 pspice 模型的代码正确。 需要完成或在其中编辑的任务。 我只需要按原样使用 OPAMP、然后使用我的值进行补偿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、美国:

    尝试为运算放大器供电。 我看到功率是0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron 表示:
    然而、现在预计会出现相位普洛特。   正如我所预期的那样、这并没有带来更大的相位提升、然而、增益仍然从负轴开始。


    希望很快收到您的回复、代码本身是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    美国、

    您能否展示一下更新后的电路? 理想情况下、器件通过导线连接、就像普通的运算放大器电路一样。  

    然而,问题可能就在这里。 没有直流反馈。

    您需要以下内容(右侧的内容)来获得不带"任何"交流反馈的直流工作点。 这种方法可以有效地保持电路开环。 我会看到如何获得直流闭环、而不是交流闭环。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron
    因此我只需要在下图7中的方框内放置 OPAMP OPA323、如以下 TI 文档所示:
    https://www.ti.com/lit/an/slva662/slva662.pdf?ts = 1716191717178

    这应该非常简单、我已为两个输入设置了直流偏置:

    此处没有闭环、我需要从 Vo 到 Ve 的交流增益和相位图、这意味着 A (s)  OPENLOOP = ve/Vo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电路基本上如所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    美国、

    除非能够解析直流工作点、否则仿真不会给出交流增益。 您可以将您的 Ve 连接到我的 AV 增益块(也可以使用较低的增益)。 将"Vout Set"设置为等于 Ve 的标称直流值。  可选择将"Vin Nom"设置为"Vo"的标称值、  之后、我的 LC 滤波器连接到您的 Vo。

    运行直流仿真、验证 Ve servos 是否为目标值、Vo 应接近标称电压。 您可以向 C1电容器的底部注入交流电(如 Vo 所示)。 那么您就可以读取 ve。 这是 Ve/Vo 增益  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.从本质上讲、您想说的是、我在 OPAMP 的输出端需要一个 VCVS、然后使用直流操作点对其进行外部偏置、如下图所示、此时我必须仿真 OPAMP 的交流特性。 其中 VMID 是运算放大器的输出、Vb 是偏置电压(Vb/2 VCC)、Ve 是通过一些补偿无源器件反馈回输入的最终电压:

    输出应如所示进行直流偏置?  

    2.但是、如果运算放大器连接了负载(如本例中的电阻器)、是否还需要这样做? 我将此 OPAMP 在一个更大的环路中连接到三个比较器。 在这种情况下、如何设置输出的直流偏置? 我只想通过 Ve 根据我的共模输入偏置、在 VCC 范围内提供不同的值。 请提出建议