This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA690:关于 OPA690设计

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1433279/opa690-regarding-the-opa690-design

器件型号:OPA690

工具与软件:

尊敬的团队成员:我们目前在设计中使用的是 OPA690器件。

请查看所附的原理图设计,这里,我们需要保持 DISABLE 引脚开路还是连接到 VCC ?

这样性能就更好。 请做必要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第7.4.1节说明:

    如果/DIS 控制引脚未连接、则 OPA690正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhuvaneshwari、

    Clemens 提到了正确的数据表内容来支持您的问题。  如果您打算在设计中使用放大器、请注意在/DIS 模式下放大器的输出阻抗变化。

    如果您有其他问题、请在此论坛上重新连接。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    1. 使用反相放大器设计时、同相输入侧是否需要端接电阻器、对于增益1、所需端接的值应是多少?
    2. 如果必须禁用连接、应该连接如何?

    请参考此问题。

    谢谢!

    Bhuvaneshwari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhuvaneshwari、

    1.请参阅 OPA690产品说明书的第8.1.2节。  快速摘录:

    "反相放大器设计的第三个重要考虑因素是在同相输入端(Rb)设置偏置电流消除电阻器。 如果此电阻器设置为等于反相节点中的总直流电阻、则由于输入偏置电流、输出直流误差会降至(输入失调电流)×RF。 如果图8-1中的50 Ω 源阻抗是直流耦合的、则反相输入端的总接地电阻为228 Ω。将其与反馈电阻器并联可以得出本例中使用的 Rb = 146 Ω。 为了减少此电阻器引入的额外高频噪声、有时需要使用电容器将电阻器旁路掉。 只要 Rb < 350 Ω、就不需要该电容器、因为所有其他项的总噪声贡献小于运算放大器输入噪声电压的总噪声贡献。 至少、OPA690需要的 Rb 值50 Ω 来抑制同相输入端直接接地短路的寄生感应峰值、从而存在输入级在频率上非常高时不稳定的风险。"

    2.由于有一个内部上拉电阻器、因此您无需使用外部电阻器即可将/DIS 连接到启用(5V 电源上为3.3V 或更高)或禁用(1.8V 或更低)。

    此致!

    ALEC