This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA117:输出串联电阻器

Guru**** 2766705 points

Other Parts Discussed in Thread: INA117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1432569/ina117-output-series-resistor

器件型号:INA117

工具与软件:

我计划使用具有更差分输入范围的 INA117、输入高达26Vrms 的电压、并通过屏蔽电缆将引脚6上的输出接线到 DAQ 器件上的模拟输入。 我的问题是、 为实现稳定性和短路保护而添加串联输出电阻器的优缺点和选择标准是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、 问得好。  我希望这些信息对您有所帮助。

    1. 稳定性将取决于输出容性负载。  这取决于电缆长度和单位长度的电容。  
    2. 数据表指定了 稳定运行的最大负载电容为1nF。  图6-6展示了一个过冲与电容负载间的小阶跃测量、而该图未显示太多过冲。  这意味着 INA117可以毫无问题地驱动相当重的容性负载。  您的电缆可能小于1nF、但您应该检查这一点。
    3. 在驱动容性负载时、使用串联隔离电阻器将进一步提高该放大器(或放大器)的稳定性是正确的。  问题是什么价值? 该器件是较早发布的、因此我检查了 SPICE 模型 、看看它是否涵盖了稳定性(即对输出阻抗进行建模)。  根据我的回顾、网络列表很简单、我不会使用此模型来预测稳定性。  由于我们无法使用 SPICE 来预测稳定性、因此我认为一种好的方法是使用常用的经验法则。  常见的隔离电阻 范围为10欧姆至1k 欧姆。  由于您要通过电缆驱动至测量仪器、我建议使用100欧姆或1k 电阻器。  使用电阻值较高的唯一缺点是仪器的输入电阻有限、或有偏置电流流经电阻并产生误差电压。  我认为测量仪器肯定不会有这些问题、因此我认为您不会有1k 欧姆的问题。  此外、如上面的项目2所述、INA117可以驱动高容性负载(高达1nF)、而没有任何隔离电阻、因此100k 或1k 的电阻器只起作用。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ART、

    我预计最大负载电容小于1nF、实际上标称值约为75.5pF。 我见过一些  使用100欧姆串联输出电阻器的相关设计、但现在我更好地了解了使用它的原因和选择方式。 我将使用一个100欧姆的串联隔离电阻器。

    感谢您的详细答复。

    此致、

    Mike