This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:正确的 EMS 保护

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1432538/ina241a-proper-ems-protection

器件型号:INA241A

工具与软件:

尊敬的 TI:

我必须确保电路 I DESIGN 受到适当的外部电磁场保护、以符合 EC 标准。
适当的保护尤其重要、因为导线与电流检测分流器之间的长度可能很长、我认为最长可达20m。
我还希望在电路连接 错误时至少实现一些过压保护。
下面是我提出的问题。 此图有道理吗? 它可以简化吗?
TVS 二极管的最低功率为600W
请提供建议。

此致、
Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas:

    您注入的是什么、电流或电压。  我是否会采用类似 BCI 测试的长电缆?  我稍微熟悉这个测试、但是我认为在这种情况下、电缆会注入电流。  我将与对此有一定经验的人交谈。  举个例子、铁氧体磁珠在高频下会具有大阻抗您是否在预期的电流注入下进行了仿真、以确认没有问题?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    BCI 测试是一种常见的测试 方法、也可能是应该考虑的主要方案、但如果电路能够合理避免人为错误(例如连接不是应该连接的导线)、那也很好。 在这种情况下、差分电压很容易超过24V、但它应该保持在30V 以下(INA241最大差分电压)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomasz、您好!

    唯一需要考虑的是流经铁氧体磁珠的电流速度和幅度。  我看到的另一个问题是负 Vcm。  低于-20V 将会是问题。  我没有使用 TVS 二极管、但我假设 D4的击穿点为10.1、D2和 D3将正向偏置、负共模限制为比 GND 低约10.1V +0.7V。  Vcm 的顶部限制为70.1+0.7。   

    如果出现这种情况、除了我最初关心铁氧体磁珠和限制高速电流之外、我认为您没有问题。  您可能对此有更丰富的经验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好、谢谢您。