This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA392:EMI 硬化与滤波

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA392, OPA378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1433528/opa392-emi-hardening-vs-filtering

器件型号:OPA392
主题中讨论的其他器件: OPA378

工具与软件:

尊敬的 TI:

EMI 硬化和 EMI 滤波之间有何区别?
一些运算放大器(例如 OPA378)被标记为"EMI 硬化"、而一些运算放大器(例如 OPA392)只是(?) 'EMI 滤波'。

此致、
Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些术语之间没有区别-它们都 利用与输入共模电容交互的串联输入电阻器来设置 EMI LP 截止频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Marek。 我问这个问题的原因是、我在 使用搜索"抗 EMI 型"运算放大器时注意到了 TI 搜索工具OPA392和397未显示。 这使我想知道这是否有任何技术原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这一切取决于它们是否在"特性"中将其称为"EMI 硬化"。  但是、据我所知、在过去20年中、所有 TI 运算放大器都在输入引脚上包含 EMI 滤波器、这可能会对您有所帮助。