This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:输出对地短路故障

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1432418/ina240-q1-output-short-fails-to-ground

器件型号:INA240-Q1

工具与软件:

您好!

我目前正在使用 INA240-Q1从500uOhm 分流电阻获取电流值。 分流电阻器上的压降高达24V、峰值电流为70A。 但是、除了处于输入引脚的共模范围内并且通过5V 电源为 INA240-Q1供电外、该器件还会发生故障、且输出对地短路。

有任何线索可能是什么原因?

提前感谢您、

Luca.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    您是否检查了输入电压极性是否反转、以便输出卡在 GND?

    除此之外、请测量所有引脚电压、然后测量 IN+和 IN-之间的差分电压。

    此致

    Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    感谢您的答复。 电压极性正确、引脚电压也完全在数据表容差值范围内。

    此外、INA 的输入端存在 mV 的差分电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听起来设备已损坏。 请将其更换为新设备、然后查看它是否解决了问题。

    如果是、我们应该找出损坏发生的原因。 一个良好的起点是在所有工作模式(包括电源开/关)下监控5V 电源。

    此致

    Guang