This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL103WA:输出偏离-Vcc?

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904, LM358, TL103WA, TL103WB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1434885/tl103wa-output-excursions-to--vcc

器件型号:TL103WA
主题中讨论的其他器件: TL103WB、LM2904、LM358

工具与软件:

我在 TL103WA 数据表中读出、当施加10k Ω 的负载时、两个运算放大器的输出可以摆动到-Vcc 电源轨的50mV 范围内。  我将其解释为"RRIO、但只在低侧"。

这真的不是真的,是吗?  至少我采用 TL103WA 的新 PCB 版本表明这不正确。

当轻负载(数百微安)时、该器件在负电源轨以上700mV 左右时的输出摆幅是否正确?

数据表需要明确说明、输出在任一极性上都不是 RRIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    TL103WA 内的放大器具有特定的输出级、仅在输出电流非常低(TL103WA 情况下小于50uA)的情况下才允许摆幅接近 V-、TL103WB (<100uA)已略有改进、但它仍然不是传统的"轨到轨"输出级。

    它的功能与 LM2904/LM358系列器件类似、有关其运行情况、请参阅以下应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sloa277b/sloa277b.pdf (第3节)

    这就是为什么数据表没有明确指出输出没有到达任一轨、这是一个古怪的输出、但在当时、输出级是实现接近 V-的摆幅所需的架构。

    此致!
    Jerry