This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3501A-Q1:5V 电源反向比较器

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9051, TLV7031-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1432264/tlv3501a-q1-5v-supply-back-comparator

器件型号:TLV3501A-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV9051、 TLV7031-Q1

工具与软件:

您好!

RT 为 NTC (TSM1D472H3953R01-8)、电阻值随着温度升高而降低、需要 NTC 达到85℃ ~ 100℃、输出低电平、关闭 MOS;关断后、等待 NTC 冷却至60°C 并将输出置于高电平。
帮助分别使用3501a 和9051计算周围的电阻值、并帮助简要说明这两种操作器件在这种情况下的差异、谢谢!

我们希望这一点  

FET 持续开启、Vout 为高电平
FET 并不始终关断、Vout 为低电平

此致

罗欣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ruoxin、  

    [quote userid="605634" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1432264/tlv3501a-q1-5v-supply-back-comparator NTC to Reach 85℃ ~ 100℃

    我假设范围中的任何地方没有问题、所以我选择中间值、0.4k。 R1将设置 NTC 的电压和电流。 806欧姆是其中一种选项。

    使用旁边的来求出 NTC 0.1k 和0.4k 的 IN-电压。 这是一个简单的分压器。  [4.448V、3.342V]

    外部引脚。 使用此处的三电阻分压器计算器; [CALC]电压标量 xls VIN 范围是比较器 VOH、VOL。 VREF 为5V。 VOUT 是两个电压 [4.448V、3.342V]

    R4 = A = 10k、R3 = B = 20k、R2 = C = 3.3k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV9051是一款运算放大器。 它可用作比较器、但这并非其预期用途。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michallick、

    您对该设备有什么建议吗?

    我可以为 BYD 供电。

    此致、

    罗欣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruoxin,

    比较器有很多选择、因为温度变化相当慢、传播延迟应该无关紧要。 .   

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/comparators/products.html#116=Push-Pull&480=1&1498=Automotive&sort=1130;asc&

    我建议使用 TLV7031-Q1  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michallick、

    感谢您的建议,我会给 BYD 反馈!

    最后给出的计算结果是错误的、在60 °C 处、电阻值为1k、而最后给出的结果基于0.1k 计算结果、请帮助重新计算
    立即申请:
    RT 为 NTC (TSM1D472H3953R01-8)、电阻会随着温度升高而降低。 在高输出电平下正常运行;现在要求当 NTC 达到85°C 时、翻转输出电平为低电平、导致 MOS 关断;关闭后、等待 NTC 冷却至60°C (1K)、高输出电平关闭。
    帮助计算使用9051时周界的电阻值。 谢谢你

    此致、

    罗欣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruoxin,

    我想将 TLV9051保持在 VCC–1.4V 以下以获得更好的 CMRR 和 Vos;这种情况发生在85°C = 0.5k 时

    即电阻分压器 TOP = 0.5k、BOTTOM = X。Vout = 3.6V;1.4V/0.5k = 3.6V/X;因此 X max = 1.29k;我会选择90%= 1.15k

    R1 = 1。 15K;因此、[0.5k、1k] IN 电压下的 NTC 为[2.674418605、 3.4848484848485]

    A = R4 = 10k;B = R3 = 5.35k (5.36k 标准);C = R2 = 3.03k (3.01k 标准)