This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:使用 LM2904作为电流检测电路、电流误差较高、您能帮忙检查吗

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1434525/lm2904-could-u-help-to-check-use-lm2904-as-current-detection-circute-and-the-current-error-is-high

器件型号:LM2904

工具与软件:

尊敬的专家

10A 输入电流采样高正常0.488-0.723实际值:0.755:经过维护分析、发现 U5 (LM2904DR)有故障、更换正常。 出现2%故障率的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriel

    是0.775V 和0.723V、即52mV。 环路增益为16。 这等于数据表中正常 Vos 范围内的52/16 = 3.25mV。