This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6629:饱和恢复时间如何

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6629

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1434201/lmh6629-how-about-saturation-recovery-time

器件型号:LMH6629

工具与软件:

TI 人好

我的客户想要使用我们的 LMH6629作为医疗 IVUS 输入 INA。

客户担心"饱和恢复时间"。 信号从大信号切换到小信号同步时。

效果  

实际上、在饱和恢复时间中、信号不正确、增益不能设置得太大。

客户应用不能接受较大的 饱和恢复时间。

客户需要<100ns 的 饱和恢复时间。 我们是否有一些测试结果可以与客户分享?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉溪、您好!

     感谢您提供客户详细信息。 大信号输出是否接近饱和或是否处于器件输出电压范围的限制范围内:  

    • 对于5V 电源:0.95V 至3.9V (带负载)过热
    • 对于3.3V 电源:0.95V 至2.3V (过热、带负载)

     即使发生过载(放大器的线性区域外)、此值也在数据表中指定、典型值为2ns、可以满足客户的要求。

    此致、
    SIMA