This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA280:我要将此器件仅用于其所在&'s SPI 扩展

Guru**** 2504095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1434207/pga280-i-want-to-use-this-part-for-it-s-spi-expansion-only

器件型号:PGA280

工具与软件:

大家好! 我想将此部件仅用于 GPIO/SPI CS 扩展、而不使用芯片的任何安装放大器端。 比实施小型微控制器更容易、更快速... 您能否确认此实现对于我所需的内容是否正确? 提前感谢!  


Cassie  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cassie、  

    您已经为 DVDD 和 VSP 实施了建议的去耦。 我建议将 VSOP 连接到5V 并实现类似的 RC 滤波器。  

    通过对 VSP 的 RC (R33和 C48)和 VSOP 的 RC 进行 DNPing 操作、甚至能够进一步简化电路、并且按照数据表该部分的建议仅开启数字电源:  

    数据表中并未详细介绍此配置中的预期配置-因此如果您决定重新填充电阻器、整个器件将开启。  

    DVDD 旁路电容的值可能需要增加、我会实现更大的空间以提供更多选择(0603)。  

    除了数据表中提供的 SPI 信息、我还建议利用以下资源:  

    通过 SPI 进行 PGA280通信

    祝你一切顺利!
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的观看! 我确实有兴趣尽可能简化该电路、因此我将为其提供快速 DNPing VSOP 和 VSP。 感谢您提供的帮助和关于 DVDD 旁路电容器的说明。