Thread:LMV712中讨论的其他器件
工具与软件:
您好!
我很难理解 LMV712TL/NOPB 在各种应用中的行为。 当它配置为具有101x 增益的同相放大器时、输出在电压电平之间抖动~1mV。 从图 A 可以明显看出、输入信号没有相应的抖动。如图 B 所示、当针对单位增益(即电压跟随器)配置了同一器件时、输出信号没有此类抖动。两个图中的 x 轴都相同、y 轴也是毫伏。 在这两个图中、我仅从输出中减去一个直流失调电压、使输入图和输出图更接近、从而以尽可能高的分辨率显示这两者。
当配置为单位增益时、我还将 LMV712的输入电压递增至~80mV、并且输出仍然没有*不*抖动。 因此、抖动似乎是闭环增益的函数、与输入电压电平无关。 应该说明的是、当 LMV712配置为电压跟随器时、反相输入与接地之间的1K 电阻器被保留。 因此、如果来自 GND 的噪声耦合到 LMV712的反相输入中、它应该会在图 B 中表现出来
我还使用 LMV712来驱动电压控制电流源电路中 NMOS 的栅极。 我也在该电路中观察到了 LM712输出的相同抖动。
最后、我熟悉当相位裕度不足时运算放大器往往会振荡、但图 A 中的抖动不是周期性的、这使我相信这是由于不稳定而导致的*不*振荡。 此外、抖动发生在较大的时间刻度上、该频率比预期的振荡频率低得多。
您能提供的任何见解都将受到高度赞赏。 如果您有任何问题、敬请告知。