This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA821:INA821与 INA819:如何选择一个

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: INA827, INA821, INA819, INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1433829/ina821-ina821-vs-ina819-how-can-i-choose-one

器件型号:INA821
主题中讨论的其他器件: INA819INA826、INA827

工具与软件:

尊敬的专家:

我正在寻找一款符合以下规格的仪表放大器。 我查看 TI.com 后发现 INA821和 INA819看起来良好。 选择每种器件有哪些优势? 请告诉我是否有更好的产品。

比较表

[所需规格]
电源电压:±15V
封装:超薄小外形尺寸(VSSOP)(8)
其他:
输出电压几乎为轨到轨
低偏置电流  

此致、

广目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有任何具有更低输入偏置电流的类似器件。

    这两个器件似乎是同一器件的两种配置;为了实现更低的噪声、INA821会增加功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiromu-san、

    INA819带宽略低于 INA821、而 INA819的压摆率高于 INA821。

    如果客户感兴趣的任何其他参数、这有助于缩小选择范围。 否则、如果客户只需要这两种规格、我们可以提供最好的产品。

    与 INA819和 INA821相比、INA827和 INA826还支持+/-15V 电源、并且摆幅可接近 V- 50mV、但性能较低的器件。

    此致!
    Jerry