This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV274:模拟时波形失真

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1434965/tlv274-wave-form-distorted-during-simulation

器件型号:TLV274
主题中讨论的其他器件:TLV271

工具与软件:

我在模拟使用  TLV274IPW 的电路。 我 在 Tina TI 仿真器中使用了 TLV271 pspice 文件。 电压输出波形出现失真。 我不确定这是我使用的模型、还是我违反了芯片中的某些内容。 电流波形在我的峰值处趋于平坦、但我认为我没有超过器件的电流输出。  

如果我附加了仿真文件及其输出(我必须弄清楚这些文件)、是否有人能帮助我确定我做错了什么?

e2e.ti.com/.../T4-Simulation.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、  

    您能否说明一下这个电路的用途? 我还注意到第一级运算放大器的输出正被馈入第二级、但也被馈入 PM2。 它的目的是什么?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它用于驱动旋转变压器。 PM2是用于测量输出功率的功率计。 我用它来查看我是否过度驱动运算放大器。 我实际上并不需要它来实现电路功能。 这是我第一次实际使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    当我移除第二级输出 PM2和电感器时、瞬态波形不再有失真。  

    第二级运算放大器正后面的负载是多少? 我们可以对其进行仿真、以获得运算放大器与负载条件交互的精度。  

    谢谢!
    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、移除 PM2无效。 移除电感器会移除负载。 我要对照负载测试电路。 这是电路驱动的实际电感值。 我在原型中没有看到这一点、但我在这个仿真中看到了它。

    我当时想、 我原型中的 TLV274IPW 芯片与我在 Tina TI 中使用的 TL271仿真器件之间可能存在一些差异。 有人告诉我可以仿真电路。

    我将使用仿真器来测试分解器电感输入的容差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、  

    您是否有一个串联电阻连接到电感负载? 在取出功率计时、您仍然需要将电感器直接连接到运算放大器输出、这可能会导致仿真出现问题。  

    此致、
    Ashley