This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV652:原理图审阅

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMV652, TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1435132/lmv652-schematic-review

器件型号:LMV652
主题中讨论的其他器件:Tina-TITLV9062

工具与软件:

大家好、团队成员:

1.能不能再看一下原理图再评论一下?

2. 输入为连接器,接口防护装置是否能满足要求?  

性能要求如下:

a.输入信号为40KHz 正弦波、放大倍数需要350倍以上;
b.实现40KHz 窄带带通滤波;

e2e.ti.com/.../LMV652MM.pdf

谢谢。

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ivy、

    我在 TINA-TI 中构建了该电路、该增益看起来是正确的。

    不过、我不建议填充 C42、因为这会对相位裕度产生负面影响。 此外、我要在输出端的220pF 电容器之前添加一个串联电阻器。 我会从100欧姆开始、并根据需要增加。 IN+和 IN-也连接了不同的阻抗、这将在 LMV652等双极放大器中导致大约8mV 的失调电压。 如果客户对此感到担忧、他们可以匹配阻抗、或者可以切换到 CMOS 器件(如 TLV9062)。

    e2e.ti.com/.../Ivy_5F00_LMV652.TSC

    此致!
    Jerry