This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358:如何设计双电压?

Guru**** 2930970 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV358, TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1431082/lmv358-how-to-design-a-double-voltage

器件型号:LMV358
主题中讨论的其他器件: TLV9002

工具与软件:

我需要将0.7~2.5V 映射到两个直流电压。 输入0.7V 时、V1 = 3.3V、V2 = 0V;输入2.5V 时、V1 = 0V、V2 = 3.3V;输入1.6V 时、 V1= 4.11=1.65V。 其他值也对应于 V2-V1。 简而言之、V1越低、V2越高、该值就越大。 如果使用轨到轨运算放大器进行设计、并且任意给出基准电压(最好是1.65V)、如何设计它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅《 在30秒内设计增益和失调电压》。

    LMV358需要到正电源轨1V 的余量。 采用3.3V 电源时、您应该使用具有轨到轨输入的运算放大器、如 TLV9002。

    是否尝试驱动具有差动输入的 ADC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意 Clemens 的意见、因为放大器的输入共模范围更宽、TLV9002可能更适合。

    下面是一个很好的常见问题解答、其中包含用于创建各种电压调节电路的 Excel 计算器: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/942778/faq-voltage-scaling-for-almost-any-application-single-ended

    这应该是创建此电路的良好起点。  

    如果您对建议有任何疑问、请告诉我。

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其中、V3是 Vin、V2是 Vref。 是否有采用这种计算结构的运算放大器电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    这是 V1电路:

    这里是 V2:

    请注意、电路运行不需要 R5、但在发生 EOS 时、为 OPA 提供一些电流限制路径会很好。  

    如仿真所示、您永远无法真正输出3.3V 或0V、但您应该能够非常接近 TLV900x。

    所有这些电路都来自于我之前包含的 Excel 工具。 欢迎您根据需要修改电路和组件值。  

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的电路不是我提到的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    通过配置您当前拥有的组件无法实现所需的传递函数。  

    您是否能够改变电路?

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    您是对的、此配置将非常接近实现您正在寻求的同相闭环增益。 然而、该输出信号将以大约1.55V 为中心。 您的系统是否能够容忍这样大的误差?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮我提供这个图中 Vin 和 Vout 之间的计算公式吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    是的、我可以提供帮助。 假设1.65V 电源是一条低阻抗路径、理想传递函数如下:

    Vout = [1.65 *(R146/R145)*-1]+[1.65 *(R139/(R139+ R141))*(1 +(R146/R145))]+[Vin *(R141/(R141 + R139)))*(1+(R146/R145))]

    VOUT =-3.38V + 1.6497V + Vin *.2.053

    Vout = Vin*(R146/R145)-1.731V  

    如果电源轨较大、这将是输出波形:

    您可以看到、我们的增益比预期的要大一点、而我们有直流失调电压。

    如果您有任何问题、敬请告知、

    此致!

    Jacob

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可通过两种方式对弱信号进行采样:一种是硬件方法、它使用运算放大器将窄电压范围扩展到宽电压范围、然后使用 ADC 进行采样;另一种是基于软件的方法、其中 ADC 直接对窄电压范围进行采样。 那么、两种方法中哪一种更可取?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    您能否解释一下硬件方法的含义? 您将如何扩展运算放大器的电压范围?  

    我不太熟悉 ADC 软件方法、建议咨询 ADC 团队有关您正在使用的具体器件。

    谢谢!
    此致、
    Ashley