This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA183:比 INA183更精确的器件

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: INA183, INA199, INA216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1434150/ina183-more-accurate-device-than-ina183

器件型号:INA183
Thread 中讨论的其他器件: INA199、 INA216

工具与软件:

嗨、团队:

我们是否有比 INA183精度更高的下一代器件? 您能推荐?  

尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    请看一下 INA199和 INA216、这两款器件具有与 INA183相似的双向和低侧功能。

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika:

    我是指高侧12V 操作。 您能再次推荐吗?  双向性 并非必要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naizeng、您好!

    INA199可在低侧和高侧运行、其共模范围高达26V。
    要获得更多用户定制的选项、请使用我们网页上的筛选工具。

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/analogue-output/products.html#sort=726max;desc&

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika:

    INA199似乎比 INA183好。 你这么认为吗? 因此 INA183是我们拥有的出色器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naizeng、您好!

    我为您整理了一些其他选项、请看一下。 每个器件都有权衡取舍、例如增益误差可能较低、但 Iq 会较高。


    此致!
    Mallika Senthil