This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:无输出电流。

Guru**** 2996000 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111, XTR300, TIDA-01536

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1429466/xtr111-no-output-current

器件型号:XTR111
主题中讨论的其他器件: XTR300、 TIDA-01536

工具与软件:

您好!

我需要对 XTR111元件的一些支持。 MCP4726的 Vout 控制正常工作;我可以将 DAC 从0更改为5V。 我能够很好地控制 EDiICENABLE 信号、EDI_ERROR 为3.3V、引脚5 "REGF"的电压为5.2V。 晶体管 Q1是 BC857ALT1G、Q2是 BSP170PH6327XTSA1。

问题在于、无论 Vout 和引脚 OD 上的电压如何、IC_P 的输出端都没有电流。

您是否有任何想法、可能会出什么问题?


提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephane、您好!

    您能否验证和/或告知我们以下事项:

    1) 1)负载电阻的值是多少? 以负载电阻器为基准的另一侧是否连接到同一 XTR111本地 GND?

    2) 2)如何测量输出电流?  您是否正在使用电流表? 或测量接地负载电阻两端的电压? 如果使用电流表、您是否将电流表的负极端子连接到 XTR300本地 GND?

    3) 3)您是否可以使用电压表重新验证 OD 引脚9是否设置为0V (或拉至低电平)以启用 XTR111?  

    4) 4)是否可以验证您是否在 RSET 上获得了预期电压?

    5) 5)有多少器件或 PCB 出现了此问题? 这是手动组装的原型板还是使用回流焊工艺?

    如果只有一个器件显示问题、您能否更换 XTR111并重新尝试测量?

    谢谢。此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、感谢您的支持。

    3) 3)我在控制引脚9 (OD)时犯了一个错误、但现在我已将此引脚设置为零。 然而、输出8 (/ EF)现在表示一个错误。

    我将 DAC 输出设置为2.52 (DAC 输出端的测量值)。

    1)和2)我在 IC_P 和 IC_N 之间放置了一个150欧姆的电阻器、并且我正在使用电压表测量该电阻器上的电压;我目前读取的是6.2mA。

    4) 4)我读取 R71 (引脚7)上的2.52V 电压。

    5) 5)我目前有2个通过回流焊组装的原型板。 它们的行为完全相同、具有相同的电压和电流值。

    引脚5、REGF:I 读取 REGS (引脚4)的5.13V 和3.07V
    引脚2是:我读取22.8V (VSP 在24V 时)
    引脚3、VG:I 读取5.35V


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephane、您好!

    当 XTR111电流输出 不合规时、便会出现错误标志、其中 XTR111可在 IS 引脚上支持最大电压(+VVSP - 2V)。  在工作台上、IS 引脚测量值为22.8V、而 VSP 电源为+24V、这可确认器件超出余量。

    当串联负载电阻过高、或电阻未正确连接到 XTR111 GND 或发生意外的断线、和/或 P-FET 晶体管未正确连接时、会发生余量损失。

    -- 什么是 L32/L31部件号?  L31和 L32的串联电阻是多少? 为了进行调试、您能否直接连接 R70 (15 Ω)和 XTR111 GND 之间的负载电阻器、并移除电流路径上的 L31/L32?  通常、我们不建议对 XTR111使用高电感负载。  

    有关建议的电流输出发送器保护、请参阅以下 XTR111参考设计电路:

    XTR111: TIDA-01536、 TIDA-00760

    ——您可以分享或验证显示 PFET 漏极/源极连接的 PCB 布局吗? 在过去的几个 XTR111不相关的问题案例中、PFET 晶体管漏极/源极连接在 PCB 电路板布局布线上被无意中调换。

    谢谢。此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    您是对的;问题是由滤波电感器引起的。 我移除了这些电阻并将其替换为零欧姆电阻器、现在电路可以提供预期的电流。 非常感谢您的支持、Luis。

    此致。

    最后一个问题是、我的电路板安装在嘈杂的环境中。 您建议如何过滤此输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephane、您好!

    这是个好消息、很高兴器件能正常工作。

    请查看以下 TIDA-01536设计指南、该参考设计采用精密 DAC 和 XTR111以及数字隔离器。

    该设计 包括 TVS 二极管以及 XTR111输出端的几个电阻器/电容器、用于 提供保护、以抵抗 IEC61000-4测试中所述的 EMI/RFI 干扰和瞬态电压干扰。  

    单通道隔离式三线制电流环路变送器参考设计

    参考设计 链接:

    谢谢、此致、

    Luis