This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B-Q1:输出异常

Guru**** 2619425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1435370/lm2904b-q1-output-abnormal

器件型号:LM2904B-Q1

工具与软件:

嗨、团队:  

需要您的帮助来检查以下问题。  

V_CP1约为23V。 这适用于高侧电流检测应用。 CS3_SP4和 CS3_SN4连接到分流电阻器。 电流流入分流器时、这将导致严重的误差。 T310上的输出约为700mV。 这极大地超出了 LM2904B-Q1的失调电压。 您能检查一下吗?   

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ethan、

    这里有两个问题。 您看到的问题是、LM2904B-Q1的输出级无法轨到轨。 当没有电流、因此没有输入电压差分时、差分放大器的输出应为0。 但是、LM2904B-Q1的输出将尽可能接近0、在本例中为700mV。 以下应用手册的第3.1节对此进行了说明: https://www.ti.com/lit/an/sloa277b/sloa277b.pdf

    此外、放大器第一个通道上的输入滤波将导致运行不稳定。 有关这方面的更多说明、请参阅以下文章: https://www.planetanalogue.com/a-closer-look-at-discrete-difference-amplifier-implementation/

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!  

    我将在后面介绍这篇文章。  

    客户提到、低侧电流感应中所采用的设计并没有如此高的输出误差。 我不明白高侧或低侧电流感应为什么会产生这种差异。  

    对于输入滤波器电路、您有何建议使其保持稳定?  

    谢谢!

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    此电路适用于低侧但不适用于高侧的原因是输出电流是将输出驱动至0V 所必需的。 我假设 LM2904B-Q1的共模处于有效范围内、并且与 V_CP1不同、否则这是第三个单独的问题。

    但假设共模电压为20V、放大器必须输出足够大的电流、以驱动 T300至0V 处的节点。 这将是20V/20k 或1mA。

    在运算放大器输出1mA 时、VOL 为750mV。

    该建议载于图2和图17所链接的第一条。

    此致!
    Jerry