This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855DSGEVM:帮助根据用户指南#39进行测试测量设置

Guru**** 2923320 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858DSGEVM, OPA855DSGEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1434960/opa855dsgevm-help-with-test-measurement-setup-according-to-user-s-guide

器件型号:OPA855DSGEVM
主题中讨论的其他器件:OPA858DSGEVM

工具与软件:

你(们)好、

我最近购买了 OPA855DSGEVM 和 OPA858DSGEVM 来评估放大器。 对于这两个电路板、我具有以下设置

VCC =+2.5V

GND = 0.0V

Vee =-2.5V

IN-= GND

IN+= 100mVpp 正弦波、频率= 1MHz。 由具有50欧姆输出的信号发生器生成

OUT =带有50 Ω 输入端接的示波器

我将 IN+连接到 T 接头、其中一个桥臂连接到具有1M 输入终端的示波器。 我在示波器上看到输入和输出信号、它们都是1 MHz 处的正弦波、输入和输出正弦波的幅度都是100 mVpp

根据我的理解、这两个电路的增益都配置为+7V/V 但我看不到任何增益。 我已经重新检查了测试设置、电压等、发现没有任何问题。

如果有任何建议、或者我对这些 EVM 的开箱即用配置有误解、我将非常感谢提供任何帮助或提示。

谢谢你

-亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:

    该器件肯定配置了7V/V 的封装增益。 假设所有器件都按预期端接、其看起来不放大的一个原因可能是器件输出端匹配电路(169 Ω 和71.5 Ω)产生的衰减。 添加这些电阻器是为了与示波器中的50欧姆端接相匹配、同时还提供200欧姆的负载。 该器件的特点是负载为200欧姆、但显然可更改。 尽管如此、假设示波器端接电阻为50欧姆、您将在该设置中看到的衰减为~0.148V/V、当考虑7V/V 增益时、衰减约为1V/V、这就是它看起来没有得到增益的原因。 这是我第一次猜测为什么会看到这些结果。 如果考虑到匹配网络导致的此衰减、应该会看到直接位于器件输出端的结果。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、谢谢! 是的、在 IC 的输出端使用示波器探头可得出预期的结果。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:

    没问题、很高兴我们解决了这个问题。

    此致、

    Ignacio