This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA690:增益问题。

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1434708/opa690-question-about-gain

器件型号:OPA690
主题中讨论的其他器件:OPA2690

工具与软件:

大家好、我想在电路中使用 OPA2690运算放大器。 我将提供12个分别为200mV 的输入、通过累加可获得2.4V 的输出。 但我想降低增益、以便将此2.4的输出设置为600mV。  
1)如何降低此增益。  
2) 2)我以反相配置使用运算放大器。 请告诉我 Rf 和 Ri 的合适值。
3) 3)它可以用于增益< 1的配置中。
4) 4)它在增益< 1时是否稳定?
连接基准电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对您将具有的输入信号和预期的输出感到有点困惑。 但是、理论上、该器件应在衰减器配置下工作。 该器件具有单位增益稳定性、并且在该衰减器配置中具有高于1的噪声增益、问题来自 Rf 和 Rg 的值、因为这可能会影响设计的稳定性。 遗憾的是、由于我无法找到该器件作为衰减器的其他数据、因此选择电阻器值可能需要一些调整。 我会从数据表中建议的 Rf (402欧姆)开始、然后增加 Rg 以获得所需的衰减。 如果这会导致电路不稳定、我会尝试减小 Rf 值并相应地调整 Rg。

    此致、

    Ignacio