This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3311:计算由电阻器精度引起的偏移电压

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3311, ADS7957

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1434800/amc3311-calculation-of-offset-voltage-caused-by-resistor-accuracy

器件型号:AMC3311
主题中讨论的其他器件: ADS7957

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户使用 ACM3311+OP4177 (ADI)+ADS7957对电压进行采样。 AMC3311可实现电压信号和差分输出的隔离式采样;需要使用 OP4177将差分信号转换为单端信号并将其传输到 ADS。

1.这种解决方案是否可行? 两级运算放大器的误差是什么?

2.客户电阻器的精度是有限的。 将差分转换为单端时、应如何计算由电阻精度引起的失调电压误差? 它是否与运算放大器的 CMRR 有关?

e2e.ti.com/.../_5F00_cgi_2D00_bin_5F00_mmwebwx_2D00_bin_5F00_webwxgetmsgimg_5F005F002600_MsgID_3D00_1514391548434991789_2600_skey_3D004000_crypt_5F00_36d5987e_5F00_af975707c9297639fe5fb8cc928c610c_2600_mmweb_5F00_appid_3D00_wx_5F00_webfilehelper.jfife2e.ti.com/.../_5F00_cgi_2D00_bin_5F00_mmwebwx_2D00_bin_5F00_webwxgetmsgimg_5F005F002600_MsgID_3D00_6703668281271734005_2600_skey_3D004000_crypt_5F00_36d5987e_5F00_af975707c9297639fe5fb8cc928c610c_2600_mmweb_5F00_appid_3D00_wx_5F00_webfilehelper.jfif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的提问。 客户肯定可以使用运算放大器将差分输出转换为单端输出。  

    数据表的第8.2.2.2节提供了有关如何开始使用大多数应用的指导:

    至于差分到单端转换的精度、有关运算放大器精度的更多具体问题将留给运算放大器团队。  如果还有其他问题、请告诉我。

    另外、谁是客户、应用是什么?

    此致、

    EVA