This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA132:MSL 级别问题

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1434580/ina132-msl-level-issue

器件型号:INA132

工具与软件:

尊敬的德克萨斯团队:

我们收到的 INA132U/2K5 具有 MSL 级别1、而不是3、也没有 MBB。

下面是卷带的标签;

邮政编码: 103002272

数量:2500件

接收日期 :2024年5月11日

送货说明: 629870284.

请从您这边检查库存、并向我们反馈根本原因分析和纠正措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=INA132U/2K5 确认在马来西亚组装的所有器件都有 MSL 1。

    我想在从150mm 裸片切换到200mm 裸片期间、同时存在 MSL 1和 MSL 3器件、所以订购表显示的是最坏的情况。 现在、切换已完成、只有 MSL 1器件、但该表尚未更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢这次退货、但在数据表中它仍然是 MSL 3、对于我们收到的所有旧货件、我们收到的器件为 MSL 3、MPN 为 INA132U/2K5、显示为黄色。      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marwa:  

    正确的做法是、对于 PCN 后的器件应该收到 MSL1 (TID 为 Fab CSO)。 我将考虑如何 与我们的内部团队一起更新订购表。  

    谢谢!
    此致、
    Ashley