This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA253:在电流输出放大器的反馈环路中使用 INA253

Guru**** 2844630 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1655, INA253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1434769/ina253-using-ina253-in-the-feedback-loop-of-a-current-output-amplifier

器件型号:INA253
主题中讨论的其他器件:OPA1655

工具与软件:

您好!

我正在研究使用电流输出放大器而不是电压输出放大器来驱动高端扬声器。

这样做有几个原因,见书 ISBN 9781450544009。

我正在使用前面有 OPA1655的标准300W@4 Ω 功率放大器、该放大器使用与扬声器串联的低欧姆电阻器上的电压作为电流反馈路径。

我想使用 INA253、代替低欧姆电阻器。

为了模拟系统的相位运行方式和稳定性、我希望(最好)使用 INA253的 TINA 测试电路、但这似乎并不存在。

INA253内的放大器是否有我可以使用的 TINA 模型?

提前感谢。