This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186-Q1:IN+、IN-端对 GND 短路

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: INA186-Q1, INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1432842/ina186-q1-short-to-gnd-at-in-in-

器件型号:INA186-Q1
Thread 中讨论的其他器件: INA186

工具与软件:

嗨、团队:  

客户有一个 INA186-Q1的特殊测试用例、会损坏器件。 想从你这边得到一些建议。  

以下面的方框图为例、测试用例为 VS 和 GND 引脚将悬空、然后将 IN-和 IN+短接至 GND。 客户发现 INA186-Q1在此测试后损坏。 它们在 VS 和 GND 处测量的电压约为13V。 因此、在本例中 IN+和 IN-约为-13V。 它不在数据表中的 ABS 值范围内。  

但需要使用此测试用例。 那么、您有什么建议使 INA186-Q1可以通过此测试吗? 或者任何其他设备都可以正常工作?  

在我这边有一些想法、请帮助查看、让我知道您的想法。  

1.在 IN+和 IN-处添加一个限流电阻。 以避免反向电流超出 INA186规格。 但如何选择电阻器值呢?  

2.添加一个反向保护电路如下,这是我们高侧开关产品的一个例子。  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ethan、

    我可能需要更多信息、但一般来说、将器件接地引脚悬空不是好主意。 我们主要假设器件的接地引脚始终连接到电路板接地。 悬空 GND、然后在存在输入电压的情况下进行连接可能会产生闩锁条件。

    在任何时候、都需要将输入电流(流入/流出输入引脚的电流)限制在5mA。 Rprotect 的保守计算值为> Vin/Rtat 5mA。

    2.是您需要根据数据表中的绝对最大额定值表、确保 GND 引脚电压不会超过电压0.3V。

    可能的保护电路如下所示。 Rprotect1限制进入钳位二极管的电流、以防止过多功率耗散。 Rprotect2限制进入器件引脚的输入电流。 尽管 Rprotect2将器件输入电流限制为 VF_D1/Rprotect2、但可能不需要高达1k Ω。

    我在 VS 引脚和 GND 引脚之间放置一个二极管、以将该差分电压钳位到小于1个二极管正向压降、尽管这通常大于0.3V、但我也有一个限流电阻器(10 Ω)、但可能需要更高才能将电流限制为小于5mA。 我还并联了一个50k Ω 电阻器、以帮助在从悬空转换到连接 VS/GND 引脚期间保持该电压稳定。  

    INA186的优点是它具有高输入阻抗、并且可以使用输入电阻器(高达2kOhm)运行、并且只要您可以在输入引脚上提供>10nF 的差分电容器(请参阅上文绿色电容器)、对精度的影响就微乎其微。 有关高输入电阻器器件的更多信息和数据、请参阅此文档。

    https://www.ti.com/lit/ug/slya042/slya042.pdf

    此致!

    Peter

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    感谢您的详细解释。

    此外、我们需要在本次测试中与您确认该器件有何损坏。 客户在 VS 和 GND 引脚上测得13V 电压(连接至基准接地端)。 IN+和 IN-约为0V 至该基准接地。 您是否认为损坏发生在 GND 和 IN+/IN-之间的路径上?  

    您提到过、 在任何时候输入电流(流入/流出输入引脚的电流)都应限制为5mA。 我是否能够理解、如果电流从 IN+/IN-流入/流出到 GND > 5mA 可能会对其造成损坏?  

    此致、

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿楚强、  

    所述电压违反了 IN 至 GND 的绝对最大 VCM 额定值>-0.3V。 如果输入为0V 而 GND 为13V、则这是-13V 的 VCM、这绝对会通过 GND 引脚和 IN+/IN-之间的路径使器件断开、是的。

    当发生这些电压违例时、ESD 单元或其体二极管将变为正向偏置、并开始在持续时间(>500ns)内传导高电流。 只需这一步、ESD 单元就会发热并被烧毁或在器件的其他位置造成烧毁损坏。 但是、如果此正向偏置电流限制为5mA、则可以避免过热(和损坏)。

    此致、

    Peter