This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:LM2903QPWRQ1的最大输入电压范围

Guru**** 2770945 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1434634/lm2903-q1-maximum-input-voltage-range-of-lm2903qpwrq1

器件型号:LM2903-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2903LM339

工具与软件:

尊敬的 TI:

我将 LM2903QPWRQ1用于我的应用。

请确认以下对上述规格的理解是正确的。

1)当使用这些比较器时、Vcc=5V 并且两个输入通常都是0V 到 Vcc-2V、并且意外地向其中一个或两个输入施加了+30V 的电压、器件不会损坏。  

2) Vcc =+5V、反相引脚连接到+2.5V、并且在每个开关周期内、同相引脚电压将上升到+6V 以上(开关频率为15KHz)。 比较器是否能够在该电压下完全正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.正确。

    2、超出共模输入电压范围时、电气特性无法再得到保证。 具体来说、传播延迟可能会超过上限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakeshkumar、

    我们拥有一份应用手册、其中详细介绍了使用 LM2903的设计过程: LM339、LM393、TL331系列比较器(包括全新 B 版本)的应用设计指南(修订版 E)

    我会继续详细介绍 Clemens 的回答。

    1) 1)是的、您是正确的。 输入可独立于电源状况升至36V 而不会造成损坏。 这是因为 LM2903具有失效防护输入、没有连接到 Vcc 的内部二极管钳位。 此处提供了有关不同类型的比较器输入的应用手册: 比较器输入类型

    2) 2)此工作条件称为" LM339应用设计指南"应用手册第5.7节中的输入电压范围特性。 在这种情况下、当一个输入处于输入共模范围(IN-= 2.5V)内时、另一个输入可以超过输入共模范围、而输出仍将正确(在这种情况下为输出高电平)。 正如 Clemens 所述、在该状态下运行的器件违反建议的运行条件、并且器件可能不再完全符合数据表规格。