This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA230:SCL 绝对最大额定值?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA231, INA230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1435940/ina230-scl-absolute-maximum-rating

器件型号:INA230
主题中讨论的其他器件:INA226INA231

工具与软件:

数据表上有绝对最大额定值说明;
SDA:接地-0.3至+6.
SCL:接地-0.3至 VS +0.3

6年前有一篇论坛帖子指出 SCL 等级可能是一个拼写错误、该帖子应与 SDA 相同:GND–0.3至+6 (从 SCL 到 VS 没有钳位二极管)。
TI 可以确认还是拒绝吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您回答正确。 这个问题看上去已在 INA231数据表中修正、但 INA230或 INA226数据表中并未修正。 我将在 INA230和 INA226数据表上提出要求对此进行更正。  SCL 可以在不给器件加电的情况下加电、类似于 SDA 引脚。

    此致、

    Mitch