This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9004-Q1:需要知道这些电路是否正常工作(TLV9004-Q1)

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1435911/tlv9004-q1-need-to-know-these-circuit-will-work-or-not-tlv9004-q1

器件型号:TLV9004-Q1

工具与软件:

(TLV9004QDRQ1)。 我们是否可以通过在 VCC 中提供3.3V 来提供5V 同相终端? 它会提供所需的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveena、您好!

    输入电流(5V 时的电阻器 T)约为(5V - 3.3V - 0.6V)/4.7K = 234uA、这是可以接受的。  电阻器 T 形开路时、输入电流较小。  输出将为3.3V .

    为什么使用运算放大器对方波进行电压转换? 有一些逻辑器件可以通过更短的上升和下降时间轻松实现这一点。