This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA340:现有 MPN:OPA340nA/3K。 建议采用相同封装和低成本的类似替代产品

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1435949/opa340-existing-mpn-opa340na-3k-suggest-similar-alternate-with-same-package-with-low-cost

器件型号:OPA340

工具与软件:

您好!

目前、我在光电二极管应用中将这个现有的 MPN (OPA340nA/3K)用作放大器。 请建议使用相同封装和低成本的类似替代器件。

请查找 OPA340NA/3K (现有部件)的技术详细信息:  

参数信息  
制造商类型 精密放大器
参数 精密放大器
仅支持轨到轨 轨到轨输入/输出
每个芯片的通道数 1.
最低单电源电压(V) 2.7.
工艺技术的信息 CMOS
最小 PSRR (dB) 90.46 (典型值)
典型单电源电压(V) 3|5.
Output Type (输出类型) CMOS
最大单电源电压(V) 5.5.
典型增益带宽积(MHz) 5.5.
最大静态电流(mA) 0.95@5V
最大输入失调电压(mV) 0.5@5V
最大输入失调电流(uA) 0.00001@5V
最大输入偏置电流(uA) 0.00001@5V
最大运行电源电压(V) 5.5.
最大电源电压范围(V) 5.5至6.
最小 CMRR (dB) 70
最小 CMRR 范围(dB) 70至71
典型电压增益(dB) 124.
典型输入失调电流(uA) 0.00002@5V
典型压摆率(V/us) 6@5V
典型稳定时间(ns) 1600
典型输入噪声电压密度(nV/rtHz) 25@5V
典型输入偏置电流(uA) 0.00002@5V
典型同相输入电流噪声密度(pA/rtHz) 0.003@5V
关断支持
最低工作温度(°C) -40
最高工作温度(°C) 85.
最低贮存温度(°C) -55.
最高贮存温度(°C) 125.
电源类型 单路