This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CIRCUIT060001:TPS259620DDAR

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1430591/circuit060001-tps259620ddar

器件型号:CIRCUIT060001

工具与软件:

德州仪器(TI)、您好!

我需要订单和代码方面的帮助。 我尝试通过您的客户服务与您联系、但我的 个人帐户似乎无法正常工作。

My Order T05319858 / JS149409、pos。 2.部件310681 - TPS259620DDAR x 2500件 我需要返回此代码、因此请在此过程中帮助我。

此致  

Johanna Saastamoinen

采购员

+358 44 901 4080

第五章

86600 Haapavesi.

https://darekon.com/fi/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Johanna:

    很抱歉耽误你的时间。 请联系 TI 当地销售/现场代表进行解决。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    稍后我会以另一种方式进行回答、问题已经解决。

    BR. Johanna