This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:TPA3255EVM 设计文件请求

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1434827/tpa3255evm-request-for-design-files-for-tpa3255evm

器件型号:TPA3255EVM
主题中讨论的其他器件:TPA3255

工具与软件:

您好!

获得 TPA3255 EVM 的源设计文件会很有帮助。 请告诉我这些是否可用。

Randy Holmberg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    您要查找的确切文件是什么? TI.com 上的 TPA3255EVM 页面 包含原理图、BOM 和完整布局图像。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramsey (如果可用)、我想使用原理图(即 Orcad)和 PCB CAD (即 Cadence Allegro)源文件。  

    谢谢!  

    Randy Holmberg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    我没有此 EVM 的 Orcad 或 Allegro 文件。 如有需要、我可以向您发送原理图和布局的 pdf、但这些 PDF 文件与产品页上的文件相同。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需发送 PDF。 感谢您观看。