This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA204:PGA204输入修整电压。

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA204, REF102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1435348/pga204-pga204-input-trim-voltage

器件型号:PGA204
主题中讨论的其他器件: REF102

工具与软件:

您好! 对 PGA204输入修整有疑问。 数据表指出、我可以使用连接到"V+"的200k 至1M 电位器来微调输入失调电压。 什么是"V+"? 是 PGA204的"+V"电源、还是外部精密基准 IC? 我问这个问题是因为我的设计由 USB 5V 供电(PGA204由+-5V 供电)、并且由于 IC 存在压降、我无法使用5V 基准电压。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    [报价 userid="630168" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1435348/pga204-pga204-input-trim-voltage "]我之所以这样问是因为我的设计使用的是 USB 5V 电源(PGA204使用的是+-5V 电源)、并且由于 IC 存在压降、我无法使用5V 基准电压。

    USB 5V 直流电源可能因高频噪声而噪声过大。 如果 USB 5VDC 滤波良好、则可以接受。 对于 PGA204应用、我将保持5VDC 纹波电压不大于2mVpp、并滤除低于1kHz 的高开关频率。 否则、没有必要修整输入失调电压。   

    如果-5Vdc 是从+5Vdc 生成的(在滤波器之后)、您将必须使用低噪声电荷泵。 此外、还请通过验证电荷泵的开关噪声和纹波电压来滤除不必要的高频噪声(查找适合应用的低噪声电荷泵)。  

    https://www.ti.com/lit/ta / sszt970/sszt970.pdf?ts = 1730993917495&ref_url=https%253A%252F%252Fsearch.yahoo.com%252

    压降。 该电路为低电流消耗电路。 如果没有对 USB5VDC 进行负载降低、则应该不会看到太大的压降。 只要该电压在低噪声下保持稳定并且不随温度变化、5VDC 时的电压变化是可以的。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答! 我的问题有点偏离这一点。 让我们更改一个问题: 我是否需要一个特殊 基准 IC (例如 REF102)为修整电位器供电、还是应该刚刚从运算放大器的"V+"中给出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    [报价 userid="630168" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1435348/pga204-pga204-input-trim-voltage/5504086 #5504086"]让我们更改 一个问题: 为修整电位计供电时是否需要特别参考 IC (例如 REF102)?还是应该刚刚从运算放大器的"V+"处给出?  [报价]

    是的、在这种情况下、最好有一个可靠的电压基准来进行修整。 修整范围高达 ±250uV、如果您想最大程度地减小 PGA204输出的 Vos 偏差、可能需要良好的带隙基准。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond