This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC23C10:隔离式过零检测电路

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1435051/amc23c10-isolated-zero-cross-detection-circuit

器件型号:AMC23C10

工具与软件:

你(们)好

该电路由 sbaa542 文档参考组成。
其中、我想询问二极管。
我使用 GS1000FL-AU 是因为他们告诉我使用一个 Vf 接近0伏的产品。
可以吗? 是否有建议的 Vf 值?
二极管的用途是什么?

在以下电路中是否存在任何问题? (未使用 R-C 滤波器)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    二极管的目的是限制进入器件的输入电压。  低 Vf 有助于缩短开关周期、并有助于降低 输出延迟。

    在原理图中、为什么两个输出短接在一起?

    谢谢