This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2333-Q1:完整温度范围内的输入阻抗

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2333-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1434791/opa2333-q1-input-impedance-in-full-temp

器件型号:OPA2333-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我想检查全温度下的 V+输入阻抗。 您可以告诉我值或直方图吗?

此致、
罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    您是指这个图中的 V+引脚吗? 下面是答案,但我怀疑我理解的问题是否正确。  

    有这些 ECx 表规格限制

    Iq 不会随温度变化太大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy

    我相信您 可能指的是输入共模阻抗、如果是 、则可以使用 IB 与 Vcm 和 IB 与温度间的关系图来计算该阻抗-请参阅下面的。

    即使您假设 IB 变化由于 Vcm 和 Temp 而存在相关性、也可以计算出 Rin_cm=5V/100pA = 50Gohm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    我的客户希望执行以下配置。 关于输出电压与温度间的关系、我看到在低温时电压波形大幅变化。 我想知道根本原因是否是 IB。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    感谢您的澄清。 多少钱? 冷凝是否会产生漏电流?  

    50pA 至150pA 的输入较小、典型 IIB 为+/-70pA。 50uV 到160uV 的输出电压也非常小。 运算放大器是否由双电源供电? 对于单电源而言、输出太小。   

    这是新设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为问题在于 、您可能 需要使用单电源为 OPA2333-Q1供电。  尽管输入共模电压包括负电源轨(GND)、但运算放大器输出无法完全到达其电源轨、但通过将1M 电阻器接地、您可将输出驱动到接地。  对于 OPA2333-Q1、 线性(AOL 条件)输出电压范围指定为距离任一电源轨100mV、而非线性输出摆幅典型值为30mV 至85mV、具体取决于温度(请参阅下面的)。  因此,我相信你看到的是非线性输出随温度的变化(输出晶体管的 Ron 与温度)其中输出完成三边-满贯到它的负轨(GND )。