This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:逆变器线对线输出电压测量参考电路

Guru**** 2584055 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1434305/amc1311-inverter-line-line-output-voltage-measurement-reference-circuit

器件型号:AMC1311
主题中讨论的其他器件:AMC3330

工具与软件:

您好!

我正在开发一个需要感应交流60Hz 电压的电压检测电路。 我还需要隔离。 有没有任何参考设计可用于测量 逆变器线路-线路输出电压?

检测需要隔离。

感谢您的帮助。

Ashik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashik:

    请参阅本文档: https://www.ti.com/lit/an/sbaa553/sbaa553.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alex。

    我想知道 ADC 输出看起来是差分的。

    要设计单端信号、我需要使用什么 Vref 值? 它是+1.65V 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashik:

    这取决于单端输出电压将流向的 ADC 电压。  

    这应该有助于设计 DIFF 至 SE: https://www.ti.com/lit/an/sbaa347/sbaa347.pdf

    有关其他配套资料、请参阅此常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1164993/faq-isolated-data-converter-collateral-overview

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alex 的答复。 我最后有一个跟进问题。  

    我已决定根据 AMC3330数据表中的以下给定构建电路:

    我想知道我在红圈中突出显示的电阻和电容值是否有任何首选电阻和电容值?

    我们将感谢您的帮助。

    Ashik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashik:

    这也可能取决于您选择的 ADC 类型。 是否选择了 ADC?  

    您的测量带宽要求是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的 ADC 来自 F28379 Launchpad 的3.3V 电压。 我的开关频率是50kHz。

    您还能提供一些有关 ADC 滤波器设计的文档吗?

    这对我来说是一个全新的概念。  

    谢谢  

    Ashik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashik:

    我建议在 C2000论坛上发布引用此帖子的新帖子。 他们可能具有用于连接 ADC 的特定设计指南。